结果:找到"无线 模块",相关内容1000条
- 复用模块批量复用与总线的使用问题求助
- 模块使用如下图,导入PCB后,单片机上的网络标签时正确的,但是16个光耦的3脚都是连接的DO.0有经验的大佬指点一下吧,没找到相关的资料
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 复用模块,总线 发帖人:游在云间 发帖时间:2024-01-12 09:39:00
- 适合监控摄像头4G低功耗LTE无线通信模块资料分享
- 大家好,没错我是zdl00000,今天给大家分享一款低功耗LTE无线通信模块的资料G8100是一款基于高通平台、工业级高性能、集成多种无线通信模式,超低功耗最低仅0.4毫安的模块,外型尺寸仅为28mm*31mm*2.8mm。模块采用四核1.3GHz主频ARM以及Cortex-A7处理器,使用内存LPDDR2SDRAM,支持240MHz速率,支持全球定位系统包括GNSS:GPS,GLONASS,BeiDou/Compass,Galileo,andQZSS;以及高通的LocationGen8Cengine;丰富的输入输出接口和丰富的GPIO接口,包括SDIO接口,双频WIFI接口,BT4.2接口...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 无线模块 通讯模块 LTE 低功耗模块 发帖人:zdl00000 发帖时间:2021-12-29 10:18:00
- 4G低功耗LTE无线通信模块资料分享
- G8100是一款基于高通平台、工业级高性能、集成多种无线通信模式,超低功耗最低仅0.4毫安的模块,外型尺寸仅为28mm*31mm*2.8mm。模块采用四核1.3GHz主频ARM以及Cortex-A7处理器,使用内存LPDDR2SDRAM,支持240MHz速率,支持全球定位系统包括GNSS:GPS,GLONASS,BeiDou/Compass,Galileo,andQZSS;以及高通的LocationGen8Cengine;丰富的输入输出接口和丰富的GPIO接口,包括SDIO接口,双频WIFI接口,BT4.2接口,SPI接口,I2C接口,UART接口,USB接口等,非常适合开发智能车载电系统、...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 无线通信模块 通讯模块 LTE 低功耗模块 发帖人:zdl00000 发帖时间:2021-12-28 13:51:00
- 4G低功耗无线通信模块---G8100应用指南和手册
- G8100是一款基于高通平台、工业级高性能、集成多种无线通信模式,超低功耗最低仅0.4毫安的模块,外型尺寸仅为28mm*31mm*2.8mm。模块采用四核1.3GHz主频ARM以及Cortex-A7处理器,使用内存LPDDR2SDRAM,支持240MHz速率,支持全球定位系统包括GNSS:GPS,GLONASS,BeiDou/Compass,Galileo,andQZSS;以及高通的LocationGen8Cengine;丰富的输入输出接口和丰富的GPIO接口,包括SDIO接口,双频WIFI接口,BT4.2接口,SPI接口,I2C接口,UART接口,USB接口等,非常适合开发智能车载电系统、...
- 所属专栏: 方案教程 标签: 无线通信模块 通讯模块 低功耗 发帖人:zdl00000 发帖时间:2021-12-22 14:08:00
- 什么是射频模块?无线射频收发器模块
- RF模块(射频模块)是(通常)小型电子设备,用于在两个设备之间发送和/或接收无线电信号。在嵌入式系统中,通常需要与另一个设备进行无线通信。该无线通信可以通过光通信或通过射频RF模块通信来实现。对于许多应用,选择介质是RF,因为它不需要视线。射频通信包含一个发射器和一个接收器。射频模块的特点:1.成本低无线数据传输模块建立了专用的无线数据传输模式,既节省了人力和物力,又节省了投资。2.工期短要使用数据传输模块建立专用的无线数据传输方法,只需安装适当高度的天线,工程周期只需几天或几周。相比之下,无线方法可以快速建立通信链接,并且工程周期大大缩短。3.适应性强使用无线数据传输模块来建立专用的无线数...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 射频模块 无线射频 收发器模块 RF模块 发帖人:feasycom 发帖时间:2021-03-10 15:08:00
- 2.4G无线射频方案--SI24R1
- Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4GRF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24l01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。不同的芯片设计需要不同的射频布线以及M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R1 模块 2.4G 无线 收发 IC 无线收发 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-12-19 11:42:00
- 【报名中】九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案开发板评测活动
- 为让广大的技术工程师爱好者,能更快的了解到九九物联新一代WiFi+蓝牙共存方案开发板AFM201T-EVB(点此查看资料)的各项性能,现推出开发板评测有奖活动。九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案模块新品AFM201TI留言区,技术答疑请点击:http://club.szlcsc.com/article/details_39877_1.html活动说明:活动时间:即日起止2019年9月15日(最后一批评测板寄出日期截止:8月15日)参与流程:1.扫描下面二维码,或点击打开本链接,提交申请表格《九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案开发板评测活动报名表》;2.活动方不定期筛选(正确完整提交申...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 智能家居 IoT 无线模块 开发板 评测 发帖人:路漫漫Peter 发帖时间:2019-07-10 17:53:00
- 元坤智造YKS10S-NAlora无线模块新体验
- 一、概述YKS10S-NA型无线模块是一款基于SX1278的具有LoRa直序扩频技术的高性能模块,灵活的邮票孔连接,具备超低功耗的硬件设计和细致调校过的射频性能,同时兼容设计了有功率放大器的版本,实现灵活的发送功率配置,增加了链路预算,给复杂的应用环境提供可靠的兼容方案。二、基本性能类别描述备注频段470MHz-510MHz可配置成其他频段最大发送功率100mW3.3V/110mA最大发送功率(带功率放大器)250mW3.3V/40mA5V/200mA调制方式FSK,GFSK,MSK,GMSK,LoRa,OOK接收灵敏度-113dBmGFSK,BT=0.5FDA=20KHzBR=10Kbps...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: LORA 元坤智造 无线模块 发帖人:龙一娃娃 发帖时间:2019-02-28 14:32:00
- 低功耗高灵敏度无线接收芯片
- 芯片型号是CMT2210LB,封装SOP-8。连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_188632.html主要特点及注意事项:1.433.92MHz的频点用的晶振是27.1383M。2.芯片用法和常规芯片一样,一个DOUT直接进单片机就行。3.管脚图里的三个SPI脚,这些是eeprom编程用的,产品上可以不接。4.芯片出厂是默认编程的。规格书:CMT2210LB_2217LB_2217B_EN_V0.8.pdf原理图:CMT221xLB-EM.pdf
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 无线 模块 发帖人:撕碎的火车票 发帖时间:2018-01-29 15:17:00
- 2.4G无线音频模块
- 一、模块简介本无线数字音频收发模块是一款高保真,抗干扰好的数字无线音频收发器,该产品使用简单方便,直接音频输入、音频输出,如同有线一样使用,具有音质好,体积小等优点,2.4G对讲机。二、模块功能功能简介:l收发频率范围:2400-2483MHzl频道数:8个l频道间隔:2Ml数据化处理,安全可靠l可以一发多收l可多组并行工作l传输距离根据不同套餐l使用方便,傻瓜式操作。应用范围:2CD,DVD播放器或其他设备2家庭环绕音箱的无线化2无线监听器2无线扩音机2无线麦克风2普通音箱2复读机/学习机电气特性电气性能序号描述发射器接收器1工作电压4.5-8V(推荐5V)4.5-8V(推荐5V)2工作电...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 2.4G 无线 音频 对讲 模块 楼宇 发帖人:无线音频模块 发帖时间:2017-09-03 11:28:00
返回